This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:荷电状态与真正荷电状态之间有何差异?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665276/bq27426-what-is-difference-between-state-of-charge-and-true-state-of-charge

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好~团队

我已经使用 bqstudio 测试了 TI 监测计 IC、我有疑问。

荷电状态和真正荷电状态之间有何差异?

有时、SOC 值与真实充电状态不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kd、
    如果启用了平滑功能、则报告的 SOC 将是已过滤的 SOC。 如果禁用 Smoothing、则报告的 SOC 将是真正的 SOC。 应用了平滑功能、以防止监测计报告由于电池温度变化导致电池容量变化而导致的 SOC 跳转。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kd、

    真正的 SOC 是原始 SOC 数据、在放电或充电期间可能会向正负方向跳跃(供开发人员使用)。 对 SoC 进行滤波以最大限度地减少平滑跳变、并且可以限制为仅在放电期间下降或恒定值、并且仅在充电期间增加或恒定值(对于系统终端用户)。

    建议使用筛选的 SOC 做出系统决策或向最终用户显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~

    但我不明白为什么 SOC 和真正 SOC 之间有如此多的区别。 滤波器?

    请为我解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    真正 SOC 中的跳变必须可能是由于温度变化和电流变化所致。 Smoothing 算法将阻止最终用户看到这些跳转。