This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:来自安全电池的 LS 33600的 bq35100 /化学 ID

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665587/bq35100-bq35100-chem-id-for-ls-33600-from-saftbatteries

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

客户考虑将 bq35100与 LS 33600电池配合使用、但我们在 bqStudio 中找不到该电池的化学 ID。 您是否已经拥有 与 LS 33600规格相似的化学 ID? 或者、您是否需要确定此电池的特性?

e2e.ti.com/.../LS-33600.pdf

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    客户可以使用 EOS 模式的默认 chem id、因为算法实际上使用的是电阻变化率、而不是其自身的实际电阻、因此可以使用默认 chem id。

    锂原电池的表征需要很长的时间-大约2-3个月、因此如果您的客户坚持对其电池进行表征、您应该为其设定期望。

    谢谢
    Onyx