This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:应对短路和高负载电流脉冲

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665292/bq27220-coping-with-short-and-high-load-current-pulses

器件型号:BQ27220

你好

我的应用是物联网类型的、具有长期的低电流和短脉冲的高电流。

我正在检查 bq27220 是否是我的应用的库仑计数器。

我对测量仪表处理短脉冲或极高脉冲有几个问题:

  1.  bq27220 检测短脉冲的能力是多少?  
    测量仪表可能会从哪个宽度漏掉脉冲?

此外、我们希望 在 Rsense 的相对较小的阻抗中放置一个电容器、以 对电流求平均值、从而处理高脉冲(这将导致更大的压降、然后允许这样做)

  • 我们是否可以在不损坏监测计正常运行的情况下将此电容器添加到 Rsense 中?
  • 您是否有任何推荐设计或此设计的指南?

最后、我知道监测计的"唤醒"位于"电流"寄存器而非"平均电流"寄存器上、

  • 器件的"从睡眠状态唤醒的时间"是多少?
    我可以找到 "从关断状态唤醒的时间"、但不能找到从睡眠状态唤醒的时间(请查看数据表和 TRM 中的内容)

非常感谢

阿农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、
    ADC 是一款 delta sigma 转换器、具有非常高的采样频率64khz、因此您无需担心高脉冲。 尽管我看到客户像您描述的那样添加了一个电容器、这有助于消除脉冲。

    监测计每20秒唤醒一次、以便在睡眠模式下进行测量。 但愿这对您有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Onyx、  

    感谢您的快速回答

     

    关于"唤醒时间"、我要问的是、

    • 达到阈值后、"WAKE UP COPERator"唤醒监测计需要多长时间?
      在发送"唤醒"顺序后、监测计完全唤醒的时间是多少?

    此外、我了解在放置该电容器时没有像我描述的那样受到限制、并且它不会影响监测计活动。

    感谢你的帮助

    祝你度过美好的一天

    阿农  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、
    我们没有描述该时间的特征、但测量仪表从关断模式唤醒所需的时间应该大致相同。
    谢谢
    Onyx