This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150稳定性计算

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665792/lm3150-lm3150-stability-calculations

器件型号:LM3150

我使用 Webench 使用 LM3150创建了一个设计、并注意到没有给出相位裕度图。 能否提供稳定性、如果不提供、如何计算稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    LM3150是一个恒定导通时间(COT)控制架构、它是一个开/关控制架构、波特图和补偿不与 COTS 一起使用。

    为了实现稳定运行、我们确保器件作为反馈节点处的纹波电压、该纹波电压足够大并与开关节点同相、以确保稳定运行。

    数据表解决了稳定性问题、尤其是在讨论最大和最小 ESR 时。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢