This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:实际温度范围(-10deg 至50deg)下的基准电压精度

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664919/tps61021a-reference-voltage-accuracy-at-actual-temperature-range--10deg-to-50deg

器件型号:TPS61021A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS61021A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表,基准电压精度为+/-2.5%(775mVmin/795mVTYP/815mVmax)

当我在-10度至50度范围内使用时、在这种情况下的精度是多少?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    基准电压范围+/-2.5%是-40至125C Tj 期间的最大容差。 您可以查看其数据表第6页的图5基准电压与温度间的关系。
    希望这将对您有所帮助。

    此致。
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinichi
    通常、我们的测试范围比数据表窄、因此我们可以保证数据表范围内的 IC 基准电压甚至超过99.7%。
    谢谢
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack 和 Jing

    感谢你的答复。

    根据图5、温度偏差不是很高。

    我从图中读取该值。

    (-10至50度是客户的实际温度条件。)

    10度和-40度时为0.79056V

    25度时为0.79074V

    50度时为0.79148V

    125度时为0.7917V

    (1)我可以这样考虑吗?  
    我将每个温度下的电压与25°C 下的电压进行了比较

    40deg 0.79056/0.79074=-0.023%时的偏差

    在-10度时为0.79056/0.79074=-0.023%

    在50度时为0.79148/0.79074=+0.09%

    125度时、0.7917/0.79074=+0.12%

    (二)我认为2.5%的偏差是由其他因素构成的。

    正确吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../Reference-Voltage-vs-Temperature-in-customer_1920_s-condition.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    图5是在 Vin=2.4V、Vout=3.3V 条件下进行的测试。 通常、基准电压会随电压的变化而略有变化。 您可以信任典型值。 2.5%的偏差是设计工程师考虑所有容差的值。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    感谢你的答复。

    我"与客户分享您的答案。

    在本例中、TPS61021A 具有高精度基准。
    此器件是否使用特殊技术?

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一