This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8501:LP8501 /在 CP_MODE 位和 CHP 位之间的关系

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665601/lp8501-lp8501-relation-ship-between-cp_mode-bit-and-chp_con-bit

器件型号:LP8501

你(们)好

让我询问 CP_MODE 位和 CHP 位之间的关系。

  1. 根据 CP_MODE 位的说明、电池电压连接到电流源、那么这是否意味着如果 CCP_CON 选择 VOUT、HCP_CON 设置会被忽略?
  2. 在1.5x 模式下、输出电压是否稳压至4.5V 频率? 或调节至 VDD x 1.5? 此外、CHI_CON 设置是否被忽略?
  3. 在自动模式下、是否单独选择组1-6和组7-9的工作模式?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    如果 LED 连接到 VDD、则电荷泵对 LED 没有影响。

    电荷泵输出电压。 当1.5*VDD < 4.5V 时, Vout 为1.5*VDD,VDD<4.5V,1.5*VDD > 4.5V 时,应为4.5V。 如果 VDD>4.5V VOUT 应为 VDD。

    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您的评论。 让我再问一个问题。
    当 CP_MODE 设置为00 = OFF 但 CHP 选择 VDD 时、VDD 是否连接到与旁路模式相同的电流源?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    由于 LED 开关关闭、如果电荷泵关闭、则不存在电流。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    让我再问一个!!
    电源配置位的用途是什么? 为什么 LP8501需要知道 VDDx 连接到 VDD 或 VOUT?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您能否查看数据表第18页以了解功率灵活度?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    感谢您的评论。 我在第18页看到了以下评论、并理解必须正确设置电源配置、尽管我不理解原因...

    请注意、必须在 LP8501寄存器设置(寄存器05h 的"电源配置")中正确定义电源

    此致、

    Satoshi