This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:获得超过±15V 的相似器件或器件?

Guru**** 2560070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS65130, TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665513/tps65130-similar-part-or-parts-that-gets-more-than-15v

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:TPS7A39TPS65150

您好!


我希望为电路准备一个±15V 电源、但我需要保持低纹波和低噪声。

我最初想使用 TPS65130并将其与 TPS7A39配对。 但是、当 TPS65130的最大/最小电压为±15V 时、当我包含该误差时、LDO 会将我的电压降至±14.5V 以下。 是否有任何东西(即使是其他器件的组合)可让我达到±15.5V、以便我可以使用 LDO? 负电源看起来是有问题的电源轨、大多数类似器件的最小电压仅为-15V。 此应用不需要高输出电流、我可能会使用小于10mA 的负载。 我将从+5V 电源开始。


吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    如果您使用的 TPS65130禁用了 PSN/PSP 并生成+/-15V、则可以在输出端使用 π 型滤波器、该滤波器会略微降低输出电压、但由于输出电流如此低、我预计压降小于100mV。

    BTW、如果您指定可承受的最大纹波、可能还需要注意的频带、则更容易找到解决方案。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我还想到了另一个想法。 您可以使用 TPS65150、并且仅将电荷泵用于+/- 15.5V 输出。 您可以将 Vs 设置为9V、然后在 VGH 上使用16V 倍压器、在 VGL 上使用-16V 倍压器逆变器。 请查看产品文件夹中有关电荷泵的应用手册。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、


    感谢您的建议、我将深入了解 TPS65150、看看它是否有所帮助。

    对于电源、我希望将纹波+噪声保持在低于1mV 的水平。 这就是我将使用两个 LDO 的原因。 我需要一些高压电源来调节24位 ADC 的前端。 在此应用中、测量中的噪声水平可能远低于1uV。 虽然我可以保证某些电源抑制、但我仍然需要电源具有适度的低噪声。 对于 LDO、我认为可能低于0.5mV、这可能就足够了。

    ADC 以7.328MHz 的主时钟运行。 我会说要远离1/2 fclk 的时钟频率和之后的倍数。


    吴约瑟