This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:短路响应

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665779/ucc28704-short-circuit-response

器件型号:UCC28704

您好!

我想了解 UCC28704的短路响应。 我对以下事件的理解是否正确?

  1. 短路
  2. UCC28704可在120ms (CCUV 的 tblank)的逐周期电流限制下运行
  3. UCC28704进入3个 VDD_UVLO 周期
  4. 在第4个周期的上电时重新启动、如果故障依然存在、则重新启动步骤2。

如果正确、您能帮助我了解这3个 VDD_UVLO 周期需要多长时间吗?

谢谢、

Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个周期的每个周期在理论上是相同的。 每个周期的时间包括充电时间 t_chg (VDD 上升)和放电时间 t_dc (VDD 下降)。

    1) 1) t_chg 中的充电电流可通过平均值估算、即 I_chg =(Vbulk-14.4V)/RSTR

    T_chg = CDD *[VDD (on)- VDD (off)]/(I_chg - 1.5uA)= CDD *(21V - 7.7V)/(I_chg - 1.5uA)

    RSTR 是连接在 VDD 和大容量电容器之间的电阻器、请参阅 UCC28704 DS 的第18页、图19 (RSTR)。

    2) 2) t_dc 中的放电流是 UCC28704 VDD 放电电流(约2mA) 与电流 I_chg 之间的差异。 然后

    T_DISC = CDD *[VDD (on)- VDD (off)]/(2mA - I_chg)= CDD *(21V - 7.7V)/(2mA - I_chg)

    因此、三个周期的总时间= 3 *(t_chg + t_disc)

    示例:

    Vin = 90Vac、因此 Vbulk = 1.414 * 90V = 127.3V、CDD = 0.33uF、Rst = 15.3 M Ω  

    I_chg =(Vbulk-14.4V)/RSTR =(127.3V - 14.4V)/15.3M = 7.38uA

    T_chg = CDD *(21V - 7.7V)/(I_chg - 1.5uA)= 0.33uF * 13.3V /(7.38uA - 1.5uA)=  0.7464s

    T_DISC = CDD *(21V - 7.7V)/(2mA - I_chg)= 0.33uF * 13.3V /(2000uA - 7.38uA) = 0.0022s

    然后、三个周期的时间估计为:

    3 *(t_chg + t_disc)= 3 *(0.7464s + 0.0022s)= 2.2458s

    总关断时间大约为3个周期+ t_chg = 2.2458s + 0.7464s = 2.9922s、这是85VAC 输入时的典型公式。

    在不同的输入电压下、总关断时间会因不同的 I_chg 而变化。 此外、VDD (on)、VDD (off)、1.5uA 和2mA 因器件而异、因此上述估算 值基于 DS 中的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rohit、

    这些周期的时间取决于 VDD 电容器的充电和放电。 因此、我们可以使用电容器 I = C dV/dt 的公式计算从 VDDoff 到 VDDon 的时间、反之亦然。 隔离 dt 会导致 dt = C/I * dV。

    故障期间的偏置电流消耗变为 IFAULT、并且 DV = VDDon - VDDoff。 剩余的变量是电容、这取决于设计。 在您发布的图中、这将是 VDD 从 VDDon 降至 VDDoff 时的情况。

    当 VDD 电压达到 VDDoff 时、偏置电流变为 ISTART、并开始为 VDD 电容器充电、直到 VDD 电平上升到高于 VDDon 阈值。

    加上 VDD 充电和放电时间将导致故障周期所需的总时间。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Davit