This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:输出电容

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300, TPS7A84A, TPS7A89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665787/tps7a7300-output-capacitance

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件: TPS7A84ATPS7A89

LDO 团队、

我们的一个客户使用 TPS7A7300构建电路板、其输出电容约为1000uF。  这远高于数据表中给出的最大值200uF。  这对 TPS7A7300的性能有何影响?  我们尤其关注它是否会在长期内造成损坏。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    超出 TPS7A7300建议运行条件的输出电容会导致不稳定、特别是在启动期间、当高输出电容会导致 LDO 在电容器充电时以限流运行。

    您知道高电容的原因吗? 很多时候、我们看到客户尝试使用一个 LDO 为由 π 型滤波器与铁氧体磁珠隔开的多个电源轨供电。 在这种情况下、您将使用多个 LDO 为每个电源轨供电、从而获得更好的电源轨隔离。 这可以使用 TPS7A89等双路 LDO 来实现。 如果您要为需要这么大电容的单个电源轨供电、请考虑对高输出电容没有限制的 TPS7A84A。

    非常尊重、
    Ryan