This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040作为充电器

Guru**** 2331370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665360/bq21040-bq21040-as-charger

器件型号:BQ21040

您好,团队,

我们 使用 Bq21040作为为 100mAh 电池充电的充电器   

 

根据我的理解、器件可 用于 为负载和    电池供电。

 

我 有以下问题

 

1) 1) 如果未 连接电池、器件会出现什么行为?

 

2)根据我的理解,该器件 仍将提供 4.1/4.2 伏的电压,并在其上面叠加1Hz (几百 mV 幅度)的脉冲。 如果     行为有所不同、请更正我的问题  

  

3)    3)如果充电电流+负载电流大于快速充电电流、器件将如何工作?

3 b)器件是否 会降低负载电流或充电电流?

3c) 如果器件将降低 电池电流、则 它将如何  管理 恒定电流阶段。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    1) 1)如果未连接电池、器件将会出现什么行为?--Bill J --输出电压将处于电池检测模式、低频方波大约为4V、输出电流高达快速充电电流。

    2)根据我的理解,该器件仍将提供4.1/4.2伏的电压,并在其上面叠加1Hz (几百 mV 幅度)的脉冲。 如果它应该有不同的行为--比尔 J --这是正确的。

    3) 3)如果充电电流+负载电流大于快速充电电流、器件将如何工作?--Bill J --输出电压将下降、单元处于电流限制模式。
    3 b)如果器件将降低负载电流或充电电流?--Bill J --输出电流是固定的并且电压将下降
    3c)如果器件将降低电池电流、那么它将如何管理恒定电流相位。-- Bill J --电池将获得更小的电流、但在此阶段仍会获得一些电流。