This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:电池被密封后、读取数据闪存

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665459/bq20z655-r1-reading-fro-data-flash-after-battery-is-sealed

器件型号:BQ20Z655-R1

TI 团队-

我有一位客户希望通过使用设备从电池中读取唯一的序列号、并将其与设备数据配对、以便通过 SMBus 广播。  虽然我可以找到记录此数据的位置(System Config 页面下的 PCBA 序列号或 System Data 页面下的 Manufacturer Info)、但我发现在电池组经过安全密封后、我无法读取数据、至少不能由 bqEval 软件读取。

是否有一种读取数据闪存的方法、而不会先打开电池组?  如果不是、是否有方法将客户可获得的信息加载到可从密封封装读取的封装中?

此致、

George Mortimer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    请参阅技术参考手册。 发送未密封的命令以访问数据。 重置时、器件将再次密封。 测量仪表没有额外的空间用于通用存储。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我从 TRM 获得的结果-解锁、读取、然后重新密封(或重置)。

    换言之、没有可从密封封装中读取的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    请阅读 TRM。 请参阅图2-15。 标准 SBS 命令在密封模式下可用。
    bq20z655-R1 TRM 没有一个很好的汇总表、该表显示了哪些命令在密封时可用、哪些命令不可用。 每个命令似乎都有一个摘要。 例如:
    A.29串行号(0x1C)为只读、但在非密封或完全访问时为读/写。
    a. 30 ManufacturerName (0x20)为只读、但在非密封或完全访问时为读取/写入。
    除非另有说明、扩展 SBS 命令在本节的开头部分会注明在非密封或完全访问模式下可用。
    B.28 ManufacturerInfo (0x70)显示可在密封模式下访问

    检查可用的字段以及何时可以访问它们。 B.27 ManufBlock1..4是最接近开放格式字段的内容、但通常该部件没有通用存储。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    TRM 在指出可以从密封封装中读取的内容时有点隐秘。