This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:保护和高级充电算法分组中的新数据存储器寄存器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665173/bq78350-r2-device-fw-new-data-memory-register-within-the-protection-and-advanced-charging-algorithm-groupings

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIOBQ40Z50-R1BQ78350

使用 bqStudio、我会在保护(COV -如下所示)和高级充电算法(温度范围、低温充电、标准温度充电等)内看到新的数据存储器寄存器。 在哪里可以找到与这些新寄存器相关的文档以及 bq78350-R1和 bq78350-R2之间的任何其他新的和不同的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通风良好、
    固件已在文档之前提供。 有关更改的简要说明,请参阅发行说明。 在您突出显示的区域中、您会注意到不同温度对应的阈值。 有关此类系统的说明、请参阅 bq40z50-R1技术参考手册。 当然、请彻底测试、如果您对该行为有任何疑问、请在文档可用之前不要使用固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295、
    感谢您向我介绍 bq40z50-R1参考手册中的其他文档、我发现标准温度范围已划分为三个区域。 我确实看到了 bq78350-R2版本说明以及 IPSCALE 已修复的指示、并且由于我处于开发周期的早期、我以为我会切换到 R2。 一旦我对 bq78350算法以及如何对所有寄存器进行编程有了很好的了解、我当然会进行彻底的测试。 您是否知道 bq78350-R2的文档何时可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通风良好、
    我不知道何时会发布它。 我预计可能需要几个星期。 由于它被视为"工具"、因此页面没有您在产品文件夹中可能熟悉的"通知我"功能。 检查文件夹是否有更新。