This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:REF5050

Guru**** 2600125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, OPA333, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665683/ref5050-ref5050

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件: ADS8881OPA333REF5045THS4131

大家好、

 

以下是我对 REF5050的调查结果摘要:

 

  1. 我在其中一个项目中使用 ADS8881IDRC ADC。
  2. 要创建 REF 电压、请使用 REF5050AIDR:PLS。 参见随附的电路图。 详细信息。
  3. REF5050输入端的 PVS 直流电源电平设置为7.5VDC (实际测量值为7.55VDC);ADS8881以3.3VDC 馈电。
  4. 我获取了 REF 偏置电路。 从 ADS8881数据表中除了 OPA333的电源电压设置为5.25VDC (因为此 IC 在7.5VDC 电源下无法工作):用于创建5.25VDC 的电路显示在所附 PDF 的左下角。

 

 

  1. 我们已经组装了3块电路板、所有电路板中的 REF5050输出~3.94VDC、而不是其应有的5VDC。
  2. 除了注意到 ADS8881数据表推荐(??)之外、我已经检查了所有可能的东西 ADS 的参考 IC 是 REF5045、我看不到任何规格违规、但 REF5050输出错误的精度远远超过15mV 的额定精度。
  3. HVREF 电压恰好等于 REF5050输出的一半、它被设计成2.5VDC、并馈入 A THS4131/引 脚2作为 Vocm、因为 ADS8881不提供 Vocm、以便使用最大值 ADS8881的可用摆幅、但现在当然较低。

 

Q1:有什么想法可以让 REF5050按应有的方式输出5VDC 输出???

Q2:为什么 REF5045是偏置 ADS8881的推荐器件–如上所示–在这种情况下 REF 5050有任何特殊问题? 在 ADS8881 REF 输入端标称值为5VDC 的情况下、建议的工作范围正常:

 

 

等待提示回复,

 

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../XB-pg2.pdf

e2e.ti.com/.../REF5050.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    REF5050的输入电容(100N)太小。 尤其是当您通过100R 电阻器馈入输入时。 此外、您省略了输出电容。 请查看数据表的9.4.1。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    正如 Kai 所指出的。 电流设计没有适当的旁路或负载电容器。 该器件需要适当的 CLoad。

    -Marcoo