This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq30z55

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665228/bq30z55

主题中讨论的其他器件:BQ30Z55BQ40Z50-R2BQ30Z554-R1

我运行的是 bq 评估软件 v0.9.92和 EV2300、它通过 SMBus 连接到基于 bq30z55 (我的器件:550_0_36_3_0034)应用电路的定制 PCB。 bq30Z55 (550_0_35_3_033)在哪里可以找到 bq30z55的最新固件? 我在器件网页上没有看到任何指向它的链接。

谢谢。 matrixnod88@mail.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、
    bq30z55是一款定制器件、仅供少数客户使用、因此 bq30z55不会在 TI.com 上发布。 请为您的应用使用我们的目录器件之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更改电池化学成分、FCC 和最终充电电压如何为我的器件执行此操作? 您可以离线联系我 matrixnod88@mail.ru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maksim、
    bq30z55是一款定制器件、已向少数客户发布。
    如果您不是在授权订购 bq30z55的公司工作,则必须联系为此设备创建的 OEM。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以更改电池的化学成分吗? 可以帮帮我吗? 在哪里可以询问邮件地址!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送此版本的程序以配置我的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、
    如前所述、bq30z55是定制器件。 有关 bq30z55 (包括 FW、工具)的信息仅在 NDA 下泄露。 如果您的公司没有此器件的 NDA、则存在法律风险、您应丢弃有关此器件的所有信息。
    如果您的项目需要与 bq30z55类似的器件、我建议您查看 TI.com 上的 bq30z554-R1 (目录器件)。 如果您的项目更灵活、我建议您查看 bq40z50-R2 (编目器件、更新得多、功能更多)。

    此致、
    David