This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450 24V 铅酸电池充电器电路电阻值

Guru**** 2480815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665160/bq24450-bq24450-24v-lead-acid-battery-charger-circuit-resistors-value

器件型号:BQ24450

您好!

我想制造24V 铅酸电池充电器 (SLA)充电器、所需最大输出电流为1A、请建议电阻器 Ra、Rb、Rc、Rd、Rt 和 Rp 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我可以为您推荐要评估的值、但需要有关电池的信息、例如 V-th、V-float、V-boost、充电速率、涓流充电速?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复、请遵循以下信息。


    输入电压32V 小型
    最大输入电压为36V
    Vth 21V
    VFLOT 27.4
    VBOOST 28.8
    Imax 1800MA

    我想为24V 9Ah 电池充电、最大电流为1.8A? (1800mA)

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还将使用 MJD2955 + TIP35C 晶体管、因为我的电流高于1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将向您发送建议值的私人信息。