This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:提高相位裕度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62585, TLV62569, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665696/tlv62565-improving-phase-margin

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62585TLV62569TLV62568

尊敬的团队:

我们的客户希望将 TLV62565用于以下规格:

  • 输入:5V
  • 输出:2.7V
  • 空闲输出电流:130mA
  • 最大输出电流:511mA

在其初始设计中、它们的相位裕度为 29.65 @最大负载。 (通过电子邮件共享原理图)

我建议他们查看我们的应用手册:

优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应(修订版 B)(slva289b.pdf)
http://www.ti.com/litv/pdf/slva289b

并填充 前馈电容器。 在反馈网络中、帮助他们将相位裕度增加到 39.22度。

数据表中给出了一条语句、即45deg 应该很容易到达。

有什么关于如何进一步改进设计的想法?

非常感谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    感谢您提出的有趣问题。 slva289中解释的过程是在不接触输出电容器和电感器的情况下影响环路增益和相位的唯一方法。 无论如何、40度似乎是一个合理的数字、同时考虑到测量的不确定性及其方法。 一般而言、我会对负载瞬态特性进行最终检查。 如果它符合客户的规格、我不会担心测量值会超过5度。

    无论如何、我会推荐新一代产品 TLV62568 (1A)、TLV62569 (2A)、TLV62585 (3A)以获得更好的性能。