This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:20ms OV 瞬态

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662809/tps22968-q1-20ms-ov-transient

器件型号:TPS22968-Q1

大家好、

早上好、我的客户在较旧的设计中使用 TPS22968-Q1、 他们发现 输入稳压器在20ms 内会在故障条件下激增至6.5V。

我们之前是否有 任何有关器件是否可以处理此问题的测试数据?

这超过了数据表中给出的最大绝对值6V、因此我了解无法保证这一点。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我有几个问题需要澄清:

    1. VIN 还是 VBIAS 上的6.5V 瞬态电压?
    2. 发生瞬态时、开关处于导通或关断状态吗?
    3. 该20ms 尖峰在器件工作寿命中的发生频率如何?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的快速回答、客户告知我:
    VBIAS
    2.打开
    3.非常罕见

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这里的风险是、VBIAS 引脚上的 ESD 单元可能会由于 VBIAS 上的瞬态而触发。 如果快速施加6.5V 电压、ESD 单元可能会消耗大量电流并损坏自身。

    我对器件进行了一些测试、发现缓慢地将电压升高到7.5V 不会消耗大量电流、也不会导致器件损坏。 然而、这在较大的样品尺寸单元中未经测试、在温度范围内未进行测试。 此外、这不是导致 ESD 单元在较低电压下触发的快速瞬变。

    您是否了解电压尖峰曲线是什么样子的? 初始(稳定)电压是多少?它上升的速度是多快?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您在实验室中对其进行测试并提供反馈。

    我从客户那里收到了以下关于正在出现的尖峰的配置文件:

    考虑到左侧的尖峰-从5.3到6.3V 的上升 速度非常快。 我猜这可能会触发 ESD 单元吗?

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    左侧示波器图很难分辨、因为它没有很好地放大、但从5.3V 到6.3V 的斜坡看起来确实很快。  如果速度足够快、这确实有可能触发 ESD 单元并导致大量电流流经器件。 此外、我不确定放大是否会导致电压升高一点、但如果是这种情况、则该事件的概率甚至更高。 幸运的是、第二次示波器拍摄看起来要慢得多、风险更低。

    因为这高于6V、我们无法保证会发生什么。 但是、如果客户在不同温度下对这些条件进行测试、那么他们将对器件在其系统中可以处理的内容有合理的期望。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius