This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM72295:升压配置不起作用的直流/直流

Guru**** 2556080 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663796/ccs-sm72295-dc-dc-the-boost-configuration-does-not-work

器件型号:SM72295

工具/软件:Code Composer Studio

我正在设计一个基于 SM72295的太阳能电池充电控制器、此控制器由 MSP430直接控制。
我制作了第一个原型、并使用正常工作的降压配置启动它、但我没有设法使它在升压配置中工作。
我激活 LIB 和 HIB 信号、但我没有观察到这些信号(LOB、HOB)在各自 MOSFET 的基极中被激活。
升压配置需要特定的启动序列?
请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcos:

    感谢您关注 SM72295。 通过 IM 联系使用此设备的应用工程师、帮助回答您的问题。

    因此、如果理解、当您处于降压配置时、会出现输出脉冲、但当您处于升压配置时、则不会出现输出。 假设考虑了您的 PGOOD、OVP 以及已使用或未使用的电流感应引脚、我首先要确认您的配置。 您是否在降压/升压配置中使用全部4个开关? 您能否发送设计原理图以确认开关配置?

    在升压‘下,我看到的降压/升压的典型配置是“常开”高侧 FET 的源极和主 FET 的低侧漏极之间的电感器。 在升压配置中、高侧器件将在直流状态下导通、在此状态下、电感器始终连接到 VIN。 如果您需要将高侧作为直流开关打开、我会看到的问题是保持高侧偏置。 在这种情况下,即使 PGOOD 处于高电平,该高侧的 UVLO 也可能阻止部件切换。 您能否确认 HBB-HSB 电压低于6.2V HB-HS 下降阈值?

    您可以在此处查看两个开关升压转换器的详细操作: www.ti.com/.../slyt584.pdf
    为了保持高侧偏置、需要以变压器 ISO 电源或电荷泵的形式为高侧提供隔离式偏置电源。 您也可以在以下网址阅读此内容: e2e.ti.com/.../620922

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcos:

    是否有更新? 我想帮助您、如果此问题未得到解决、请随时在此处重新发布以重新打开该主题。

    谢谢、