This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TPS43061如何完全关断?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665075/tps43061-how-can-tps43061-completely-shut-off

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: LM5121

您好!

现在、我将测试 TPS43061以将输入5V 升压至输出8V/3A。

当 EN 悬空或被拉至高电平时、我会正确地获得8V 输出。 然而、尽管 EN 引脚被拉低至 GND、负载上的4.7V 输出仍然被测量。

高侧 MOS 似乎不会被 HDRV 关断、HDRV 始终测量为5V。

当 EN 关断时、是否有任何方法可以完全关断 TPS43061以将输入电压与负载隔离?

e2e.ti.com/.../T758V3-BOOSTER-to-8V_5F00_3A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yongwoo,

    当 EN 引脚被拉低时、芯片停止工作。 高侧 MOSFET 内部有一个体二极管。 因此、输出电压仍然存在、并且 Vo 等于 Vin-Vdiode。 您可以添加一个使用 EN 关断输出侧的负载开关。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种选择是考虑 LM5121、它具有一个用于断开输入和输出的开关。