This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:看门狗复位持续时间

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665093/tps659037-watchdog-reset-duration

器件型号:TPS659037

PMIC 团队、

我们的客户正在使用 TPS659037、并且遇到了一个问题、这是因为复位持续时间大约为60ms。  对于系统中的所有电源轨而言、放电时间不够长、无法重置整个系统。

是否有任何方法来延长看门狗复位的持续时间?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    看门狗关闭事件完成后、我看不到任何可配置的选项来屏蔽打开事件。

    添加下拉电阻器(除了现有 PMIC 下拉电阻器)是否有助于解决客户电路板上的问题? 或者、是否存在延迟加电请求的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    当您说电源轨未放电时、您是指 PMIC 电源轨还是非 PMIC 电源轨?  我希望所有 PMIC 轨在60ms 内完全放电、因为所有输出都在 PMIC 禁用时具有放电电阻器。  如果您的问题是 PMIC 轨、我想更好地了解电源轨上的电容以及它的放电速率。  如果您的问题与非 PMIC 输出有关、我在下面还有其他一些建议。

    在 OTP 中、看门狗过期定义为根据 SWOFF_COLDRST.WDT 位生成冷复位。  这意味着当看门狗过期时、PMIC 将复位、然后在固定~55ms 延迟后自动重新启动。  在发生冷复位事件后、PMIC 无需 ON 请求即可再次启动。

    我认为、在看门狗超时后、有两种方法可以使 PMIC 保持更长的关断时间:

    1. 写入 SWOFF_COLDRST.WDT=0可导致看门狗超时生成关断事件、而不是冷复位事件。  然后、您需要确保没有任何 ON 请求、例如 PWRON=LOW 或 POWERHOLD=HIGH - PMIC 将保持关闭状态、直到出现此开启请求。
    2. 看门狗到期后、在系统中创建一个"按需门控条件"、如 RESET_IN=LOW。  即使 WDT 配置为冷复位、RESET_IN=LOW 也会使 PMIC 保持关闭状态、直到下一个开启请求。  这里的挑战可能是系统知道看门狗何时过期、以便它可以将 RESET_IN=LOW 设置为低电平。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 和 Karl。

    Karl、您的解决方案之一可能适用。  我将与客户核实。  电源轨来自 PMIC 之后的 LDO。  如果不详细介绍客户的设计、我无法提供更多详细信息。

    此致、

    Darren