This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:bq24073/周期性脉冲负载的端接行为

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664194/bq24073-bq24073-behavior-of-termination-with-periodical-pulse-load

器件型号:BQ24073

您好!

首先、我知道在从补充模式转换到充电模式时出现了短时间脉冲充电电流、如数据表中的图35所示。 现在、我想询问周期性脉冲负载的端接行为。 脉冲负载短于25ms 、即 tDGL (TERM)。

问题:

  • 在以下情况下、是否可能没有终止检测和安全计时器过期? 另请参阅随附的图片。

设置和条件:

  • 输入电流设置为500mA
  • 脉冲负载的峰值为600mA
  • 脉冲负载持续时间为10ms

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    正如您指出的、去毛刺脉冲时间为25ms、脉冲间的时间为10ms、这将有充电终止的风险。
    客户是否发现充电终止问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、客户看到在周期性脉冲负载下充电未终止。

    我尝试使用 EVM 来重复此行为、并且端接行为无法视为已连接。 因此、我知道这是 bq2407x 系列的估计行为。

    此致、

    Satoshi