This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261的序列

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664731/sequence-of-tps65261

主题中讨论的其他器件:TPS65261

我对 TPS65261有疑问。

请检查随附的文档。

我们需要设置序列。

1.1V→1.5V→2.5V→1.8V→3.3V

TPS65261① Ω 的 PG 连接到 TPS65261② Ω 的 EN3引脚。

问题1.

此配置是否有任何问题?

问题2.

我们不使用 μ TPS65261②的 BUCK3。

BUCK3引脚是否悬空或连接到 GND?

问题3.

如果我们在该配置方面遇到问题、

请告诉我们合适的电路。

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../TPS65261.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将深入了解这一点、并在中国新年假期(2月21日)后再次与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎正在尝试使用自动定序。 如果您这样做、答案如下:

    问题1:没问题。 可通过使用第一个 TPS65261的 PG 启用第二部分来实现电源序列。

    Q2:对于未使用的 BUCK3、请遵循以下内容、

    将 FB3连接到 Comp3;

    通过10k 和1nF (串联)将 COMP3连接到 GND;

    SS3悬空;

    PVIN3/LX3/BST3悬空。

    问题3:没问题。

    如有任何问题,请告诉我。 谢谢!

    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他意见:

    问题1:
    请在 EN1和 GND 之间连接 TPS65261①的 C1。
    请在 EN2和 GND 之间连接 TPS65261①的 C2。
    请在 EN3和 GND 之间连接 TPS65261①的 C3。
    请在 EN1和 GND 之间连接 TPS65261② Ω。
    请在 EN2和 GND 之间连接 TPS65261②的 C5。
    并将 C1 < C2 < C3 < C4 < C5、可实现1.1V→1.5V→2.5V→1.8V→3.3V 序列。

    问题2:
    如果不使用 BUCK3、则无需将 PG 连接到 EN3、只需将 EN3引脚连接到 GND、BUCK3的相关引脚可以悬空。