This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:为12V 铅酸电池充电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661512/bq24450-charging-12v-lead-acid-batteries

器件型号:BQ24450

大家好!

我尝试将充电控制器 BQ24450用于12V/7.0a 铅酸电池。 我的原理图与图10 ( 数据表第15页)中所述的原理图相同、如下所示。 在我的情况下、经过计算、组件的相应值为:RISNS = 0.22R、RT = 806R、RP = 412R、RA = 215k、Rb = 16.7k、 RC = 46.3k、RD = 586k、Ccomp = 100nF、DEXT 为 DB2431200L、Qext 为 BD244。

由于 RISNS = 0.22R、Ichg-max = 0、25/0、22 = 1、13A。外部电源为18、5V/2.0A 电源。 在充电期间、电池未连接到任何负载。

根据数据表(如上所示)的图7、如果 Vbat < Vth、则 Ichg = Ipre。 否则、如果 Vbat > Vth、则 Ichg = Ichg-max (而 Vbat < Vboost)。

但是、我注意到、当我插入电池进行充电时、电流上升到 Ichg-max (即使 Vbat < Vth)、几分钟后、电流开始快速下降。 电压似乎可以、即至少 Vbat < Vboost。

总之、我的电池从未充满电、即使 Vbat 也是可以的。

有人有什么想法吗?

提前感谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已经检查了计算结果、它们是正确的。 以研究无预<Vth) condition we check the CE pin, it should be below V-ref (2.3V) to enable the precharge circuit. 充(