This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:EN 下拉电阻器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665226/tps65261-1-en-pull-down-resistor

器件型号:TPS65261-1

您好!

我们收到了客户关于 TPS65261-1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用 EN 下拉电阻器。 EN 下拉电阻器的建议范围是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可接受10K 或更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 让我确认我是否得到了它。 我们如何确定下拉电阻器? 我们假设它与 EN 电流有关。 这种理解是否正确?

    Ienx1=3.6uA
    Venxl=1.1V 最小值
    下拉电阻器=10k

    因此,添加下拉电阻器时的 EN 电压为10k *3.6uA=36mV

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo

    是的、你是对的。