This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1输入电压

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665611/tps65235-1-vin

主题中讨论的其他器件:TPS65235-1

尊敬的:

我有一个简单的问题是 TPS65235-1 Vin 电源轨、它应该是5V、12V 和15V。 我了解到大多数 LNB 接收器在12V 输入电压电源平台中工作。

在这里、我的问题是在某些应用中是否有任何特殊用途来支持5V 输入电压。 是否适用于 USB 卫星接收器记忆棒? 如果是、通过 USB 提供所需电流是否足够好?

感谢您提前提供信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我知道、它不用于 USB 卫星接收器记忆棒、主要用于 STB。

    并且没有特殊用途来支持5V 输入电压。