This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:TPS730

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665583/tps730-tps730

器件型号:TPS730

您好!

   TPS730的块挖掘臂 在输出端具有一个59K 下拉电阻。 它是否用于在 LDO 被禁用时使输出电压放电?

  

我能否按照以下步骤测试该电阻器值。

1、使 LDO 关断更多(EN=0)

2.强制输出电压并测量电流,然后根据该值计算电阻。

此致

Anuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    可调版本 LDO 中的内部59k Ω OUT 可为 LDO 提供最小负载电流。 当 OUT = 5V 时、59k Ω 将灌入85uA。当 LDO 被禁用时、它将缓慢地对输出放电。

    是的、您的想法将有助于测试内部电阻器值。 请注意、59k Ω 是典型值。 请记住从测得的流入 OUT 的电流中减去 IFB (反馈电流)和流经 R1和 R2的电流。

    在测试过程中、请注意确保以下几点:
    VOUT < 5V、Vin < 5.5V、
    VIN > Vout、以防止从 OUT 到 IN 的反向电流。