This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:产品推荐

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP5024, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665304/lp5569-product-recommendation

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP5024TLC59116

你(们)好

我的客户正在寻找 LED 驱动器。

我们将总共使用32个 LED 通道。

与 LP5569一样、内置电荷泵以最大限度地降低噪声。

我们尝试使用四个 LP5569、但单价是个问题。

是否有任何产品具有超过32个通道或可将噪声降至16个通道?

如果您有电荷泵类型的产品、请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

       我们没有这种类型的器件、因为电荷泵无法高效支持高电流。 9通道是电荷泵器件中的最大通道数。

     我想知道客户是否可以接受外部升压+LED 驱动器、然后他们可以尝试 LP5024或 TLC59116、如有任何其他问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 TLC59116的数据表中、SCL 和 SDA 输入中有一个噪声滤波器。 此噪声滤波器是否会影响音频输出的噪声降低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    这与接口数据噪声相关、与音频噪声无关。
    谢谢!
    夏季