This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131可降低噪声...

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664553/tps65131-tps65131-reduce-noise

器件型号:TPS65131

大家好、感谢您花时间帮助我们进行设计。

我们希望将此转换器的噪声降低到非常低的水平。 阅读完您自己的论文后、我们决定放置一些 RC 缓冲器。
在正极侧,我们在 INP 和 OUTP 之间放置了一个 RC 缓冲器。 我们测试了。 减少了一些振荡和噪声。 但是、主 SW MOSFET 介于 INP 和 GND 之间。 我们能否在 INP 和 GDN 之间放置 RC 缓冲器? (220pf/10R)
第二,在负极侧(在数据表的方框图中),我们只看到一个 SW MOSFET。 因此我们假设我们可以在 INN 和 OUTN 之间放置一个 RC 缓冲器。 但是、第二个 MOSFET 不存在。 我们还能在 INN 和 GDN 之间放置 RC 缓冲器吗?

正在等待您的回复。

提前感谢您。

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ***更正***
    在负面方面、问题是我们能否在 VNEG 和 GDN (以及 INN 和 OUTN)之间放置一个 RC 缓冲器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    确保您可以使用连接在开关节点和 GND 之间的 RC 缓冲器、实际上、这是轻松降低噪声(注意损耗)的常见方法、适用于升压和反相降压/升压。
    我有一个问题、您为什么要在每个转换器上使用两个 RC 网络? 请在开关节点上连接 RC 滤波器、检查您是否可以降低噪声水平、并让我知道这是否足以满足您的要求。
    BTW 以下是一篇有关 RC 滤波器维度的好博客:
    e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilina 您好、感谢您的回复。
    我们在音频应用中使用此 IC,因此非常低的噪声非常重要。 我们的问题不是 asnwerd,从正面来说,我们应该使用 INP 到 GDN 还是 VPOS 到 GDN? 另一方面,我们不知道应该连接到 GDN 的什么。我们认为 RC snubber shoud 应该是 OUTN 的更好的旅馆吗?

    谢谢
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    为了抑制噪声、您需要在任何转换器的开关节点与 GND 之间添加一个 RC 缓冲器。 TPS65131的开关节点是
    升压:INP
    反相降压/升压:OUTN

    因此、如果您希望在每个转换器上使用 RC 缓冲器、请在正转换器上使用一个从 INP 到 GND 的缓冲器、在负转换器上使用一个从 OUTN 到 GND 的缓冲器。

    请查看上述帖子中的应用手册、因为这为您提供了正确的缓冲器计算方法。

    BTW、降低转换器噪声的另一种方法是在输出端使用高频电容器。 这种方法的优点是 RC 缓冲器中没有功耗。

    请注意、这两种方法都需要极好的布局才能有效。

    此致、
    Brigitte