This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335-1A:频率补偿组件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665543/tps54335-1a-frequency-compensation-components

器件型号:TPS54335-1A

您好!

COMP 引脚的绝对最大额定值为最大3V。

我能否为这些补偿电容器使用额定电压为10V 直流的电容器?

我是否应该使用额定电压为50Vdc 的电容器来获得裕度?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    我认为10 Vdc 电容器就足够了。 谢谢!

    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的及时响应。

    此致、
    Seishin