This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:线路中断输入噪声?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665486/tps54824-noisy-line-break-input

器件型号:TPS54824

您好!

今天、我尝试使用两个器件、即 BLDs 控制器和 TPS54824上的降压转换器、共同工作。  两个器件均由通用的高效锂聚合物4S 电池供电。 BLDC 控制器的峰值电流高达40安培、根据定义、噪声很大、以至于降压入口的电源电压的降低会影响其产生。  连接10、000 uF elytic 可以纠正这种情况、但 某些限制条件并非如此。 因此、我将这个电容器放在一边并更正 EN 引脚分压器、以忽略压降。  直到我彻底改变发动机转速(我只是模仿一种可能的真实情况)-芯片着火了、蓝光。 进一步分析显示芯片输入中断。  有谁知道事情发生了、或者遇到了这种情况、能解释一下这种现象、以及如何解决?

WBR、Sergey

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    我不确定您要做什么。  您能否详细描述您的应用并发布您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    有一个简单的降压转换器、可将16V 输入转换为6V @ 6-7A 输出。 组件值由 WEBENCH 电路原理图 e2e.ti.com/.../step_5F00_down.pdfattached 计算   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6811.step_5F00_down.pdfJohh、这是一款简单的降压转换器、可将16V 转换为6V @ 6-7安培、组件值通过 WEBENCH 计算、随附原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 IC 正在燃烧、则很可能是由于电气过载造成的。  您需要仔细查看输入端是否存在超过绝对最大额定值的电压瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John、我真的怀疑这一点。 降压输入端的适当跨阻器或齐纳二极管可能会解决我的问题。