This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130问题

Guru**** 2607825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663400/tps82130-tps82130-issue

器件型号:TPS82130

尊敬的先生/女士:

我 在 TPS82130SILR 上遇到了一些问题:
- 我使用该 IC 将12V 输入电压转换为5V 输出电压、电流为2A
- 不同板上的两个不能正常加电、输出始终为0.8V
另外 两个电路板最初正常工作、即具有5V 输出、但是在一段时间后、电压输出突然变为0.8V、并且无法恢复到5V 输出。
- 下面是我的设计:
 

在稳态条件下使用 Webench 进行的仿真显示输出在5Vdc 时保持稳定。

有什么建议吗?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    是的、您的原理图看起来不错。 由于0.8V 是 FB 引脚电压的电平、因此 R100可能短路/发生故障。

    您能否更换两个电路板上的 R100和 R101、并查看是否有任何影响?

    TPS82130在输出0.8V 电压时、触摸感应热吗? 如果是、您能否移除任何负载并查看电压是否恢复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    这是否仍然是您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、更换 R100和 R101后、IC 现在工作。 我无法找到另一个板进行验证、当我们收到另一批原型板进行测试时、需要进行监控。  

    Thx

    此致、  

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 如果您需要其他帮助、请告诉我。