This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:效率随温度变化

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665551/tps62088-efficiency-change-over-temperature

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS62821

您好!

我们的客户希望了解 TPS62088效率的详细信息。
是否有数据显示温度波动时的效率波动?
如果没有、是否可以测量它?

条件如下。
VIN = 3.3V、Vout = 1.8V、Iout = 500mA、我希望数据在整个温度范围内输入。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    如果目标是提高效率、则频率较低的 TPS62821可能是一个更好的选择、尽管它更大。

    此外、效率在很大程度上取决于所使用的电感器。 此组件的变化量大于温度变化量。

    在25°C 时、我们大约有92.5%。 这在-40C 时增加到93%、在125 C 时减少到91%