This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:关于输入电压的压摆率

Guru**** 2615305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665384/lp5907-about-slew-rate-of-the-input-voltage

器件型号:LP5907

大家好、

 

LP5907对输入电压的压摆率有限制吗?

(例如、LP5907无法接收到高压摆率(超过** V/ns)。)

 

此外、我们了解 LP5907没有电源序列限制(VIN 和 EN)。

因为 EN 的绝对最大额定值不依赖于 VIN。

我的理解是否正确?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    我们没有已知的最大 Vin 压摆率;但是、Vin 的压摆率将直接影响 Vout 的斜升方式以及输出端将出现多少过冲。 您打算以多快的速度提高 Vin?

    正确的是、Vin 和 EN 之间没有电源序列限制;但是、您需要参阅建议运行条件表来进行此确定、因为此表显示了 LP5907的设计、测试和特性化运行条件。 绝对最大值表仅显示应力测试额定值、并不表示功能正常。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的快速回复。

    我将报告您的建议并确认 VIN 的斜升。

    此致、

    Kanemaru