This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:用于动态控制输出的上电序列

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665339/lm3481-power-up-sequence-for-dynamically-control-output

器件型号:LM3481

你(们)好

我们的客户使用 LM3481并通过反馈引脚实现输出动态控制。

DAC 输出应用于反馈引脚。

在客户系统中、DAC 输出在器件加电时提前施加到具有特定电压电平的 VFB。

通常、在直流/直流转换器的启动阶段(如软启动功能)、是否允许将 DAC 控制信号施加到 VFB?

您能否告诉我们建议的时序、以便向 VFB 施加电压以进行动态输出控制?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持该器件的工程师已外出。 他将在下周回答你的问题。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要通过一个电阻器将 DAC 电压施加到 FB 引脚。 建议提升或降低控制电压。 如果 DAC 只能跳过电压电平、则建议使用 RC 延迟、以使 FB 从一个电平转换到另一个电平、从而实现更平滑的 Vout 调节。 不需要特定的序列、但您可以想象 FB 突然下降、占空比会快速增加、从而导致浪涌电流、并可能导致 Vout 过冲。