This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS28810上升时间精度?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661124/tps22810-tps28810-rise-time-accuracy

器件型号:TPS22810

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS28810。

我有疑问。


数据表9.3.4描述了可调上升时间(CT) SR = 46.62/CT。
46.62的精度是多少?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    一般而言、由于工艺、温度、负载电容、负载电流和输入电压、我们负载开关的计时会有一些变化。 实际上、我们有一份应用手册、其中描述了该变体:

    我想说的是、如果您想了解某个应用的预期上升时间、那么值得在线订购 EVM 并测试您的特定条件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius:


    非常感谢您的回复。

    我向我的客户发送您的答案。

    我将对其进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius:


    我回复了我的客户。

    我对 QOD 电阻器有疑问。


    负载电容器为470uF。

    在数据表10.5.2.1中、我使用关断项计算外部电阻值。

    在计算电阻值时、
    您能否讲讲 IC 的热学角度需要满足哪些约束条件?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    内部 QOD 电阻随温度变化、如图6中的图所示。 这将影响下拉的强度、从而影响470uF 电容器的放电速率。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius89:

    非常感谢您的回复。

    我提出了错误的问题。

    而不是内部电阻的温度变化、
    在计算 QOD 电阻时、我是否必须考虑 IC 的温升(热损耗)?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我不确定我是否理解这个问题。 您是否在为您的应用选择 QOD 电阻时需要考虑器件的自发热? 有关 QOD 电阻器限制的更多信息、请查看第9.3.2.2节。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius89:

    非常感谢您的回复。

    我问它。

    9.3.2.2说明
    『注意确保放电期间不会有过多电流流经 RPD、从而不超过125°C 的最大 TJ。
    必须使用一个外部电阻器 REXT 来确保流过 RPD 的电流量被适当限制并且不超过最大 TJ。』


    由于描述为9.3.2.2、因此没有计算电阻值不超过125°C 最大 TJ 的方法、
    我无法计算。

    如何计算电阻和 TJ 125°C?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    计算结果取决于封装的 thetaJA 值、因此您首先需要从数据表中的表7.4中确定该数字。 然后、您需要计算流入 QOD 引脚的总电流。 这是输出电压除以内部 QOD 电阻+外部 QOD 电阻。 然后、您获取平方 电流、将其乘以内部 QOD 电阻、再乘以该值和 thetaJA 值。 这将为您提供器件中的预期温升。

    例如、如果输出电压为12V、则有一个300Ω Ω 的外部 QOD 电阻、并且正在使用 DBV 封装、那么进入 QOD 引脚的总电流为:

    QOD 电流= VOUT /(外部 QOD +内部 QOD)

    QOD 电流= 12V/(300Ω+ 265Ω μ A)

    QOD 电流= 21.2mA

    器件中的总功耗为:

    功率= I^2 x R

    功率=(21.2mA)^2 x 265Ω μ A

    功率= 119mW

    这将导致器件中出现以下温升:

    温升=功率 x ThetaJA

    温升= 119mW x 182°C/W

    温升= 21.7°C

    因此、只要环境温度低于103.3°C、器件就不会超过125°C 的结温

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius

    非常感谢您的善意回答。

    我知道。

    我将回复我的客户您的答案。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius:


    我反馈我的客户回复。

    客户正在计算、但由于内部 QOD 的最小值未知、因此计算停止。

    您能告诉我最小内部 QOD 值吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们在整个过程和温度范围内测试时测得的最低值为212Ω μ V。 我们不保证该数字为最小值、但它应该是最小值的合理估计值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius

    非常感谢您的回答。

    我将回复我的客户您的答案。

    我将反馈我的客户回复。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。