This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:获取电流读数的变化

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664970/bq27741-g1-getting-variation-in-current-reading

器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1

我将 bq27441-G1 IC 用于电池电量监测计。目前、我们在该电量监测计 bq27441-G1中面临错误的额定电流问题。 在我们的系统中、我们通过 DMM 进行测量、发现电流为260mA、我们通过 SW 电量监测计测量电流为175mA。如果可以选择调整此参数和精确数据测量。因为电流额定值几乎有35%的差异。


请建议进行任何其他测试。
我们正在等待您的积极重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavin、您好!

    您使用的感应电阻器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavin、

    您是否已校准电量监测计以确保电量监测计中存储了正确的感测电阻值、以便进行精确的电流测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kang Kang

    感谢您的回复。我们使用的感测电阻值为10兆欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian Lewis:
    感谢您根据您的响应、我不知道如何校准监测计以获得正确的感应电阻值。
    请帮我解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavin、
    请参阅该器件或我们的任何器件的 EVM 用户指南。 它们始终包含有关如何校准电流、电压和温度的信息。
    谢谢
    Onyx