This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:通过5V USB 为单节镍氢电池充电

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665056/bq24401-single-cell-nimh-charging-from-5v-usb

器件型号:BQ24401
Thread 中讨论的其他器件:BQ2000

是否有人使用 BQ2000或 BQ24401通过5V 直流输入为单节镍氢电池充电?

该参考设计不起作用。 如果您为其提供5V 直流电压(而 BQ2000直接在5V 电压上)、则其未正确调节、并且功率级过热。 (在 SPICE 中、功率级工作正常)。 我尝试使用配置为高速开关(0.2µs Ω)的负载开关 TPS27081、但情况相同。

BQ 似乎无法正确限制充电电流。

请各位、为我们提供精细的参考设计。 (低热量、低空间)。 镍氢电池非常适合低成本低功耗物联网、但没有太多充电器可用于此目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也对这个应用感兴趣、希望了解相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会将输入电压增加到7V 或更高、以查看 EVM 是否正常工作?