This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131消耗多少电流?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665213/tps65131-how-many-current-tps65131-consume

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: LP2985

您好!

有人知道   、TPS65131的典型设计中有多少电流消耗?

我制造了转换器3.3 ->+- 10.5、并在无负载的情况下具有75mA

对吗?

 所有其他方面都可以正常工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iurii Skrypka 您好、

    Vi = 3.3V 和 VPOS/VNEG =+/- 12V 时的典型输入电流范围为47mA +/- 5mA。
    您的观察结果看起来有点太高。 您的应用中是否有任何其他连接您可能忘记的连接?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个在正电源轨上没有负载的 LP2985…… 嗯... 需要检查。 谢谢!