This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:VSTOR 上的系统负载

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664111/bq25570-system-load-on-vstor

器件型号:BQ25570

考虑到图21中的句子"VBAT 连接到 VSTOR 以允许充电"、建议将系统负载连接到 VSTOR。

 数据表中的所有图都将系统负载连接到 VOUT (例如图24)。

VBAT 连接到 VSTOR 意味着什么?

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    在某些应用中、我看到 VOUT 上存在 MCU、并且 VSTOR 上连接了显示屏/无线电、您可以在其中使用有关电压的余量。 此类应用程序上可能有多个系统负载。  

    您能否分享有关您的应用的更多详细信息?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    感谢你的答复。 我明白了。 在我的设置中、我想使用 BQ25570通过相当弱的太阳能电池(最大2V、某些 uA 至最大50mA)为超级电容器(1F/5.5V)充电。  

    BQ 通过超级电容器为2.5V 微控制器供电。

    在我的应用中、我可能会直接连接到超级电容器、该超级电容器位于 VBAT 端口而不是 VSTOR。 为了使系统快速启动、我只在 VSTOR 引脚上使用100uF 电容。

    您在这方面是否有任何分歧?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    这听起来很合理。 但是、冷启动将是一个非常慢的阶段、在 VBAT 上设置电容器将会有所帮助。  

    电容器上的电压是多少? 它实际上是5.5V、还是您将其中的几个串联使用?

    此致、

    gautham