This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:数据表针对高达1A 的负载电流以及任何其他负载电流提供了效率曲线

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665453/lm3478-datasheet-has-efficiency-curve-for-load-currents-up-to-1a-any-other-ones

器件型号:LM3478

您好!

在 LM3478的数据表中、有0-1A 输出负载电流的效率曲线。 我想知道是否对5A 和9V 输出等更高输出曲线进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    现在、我们没有5A 和9V 输出效率曲线。 您可以使用 WEBENCH 获取仿真结果。

    此致、
    Zack