This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A-Q1:MSP432与 BQ76PL455A-Q1进行通信

Guru**** 2559680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665499/ccs-bq76pl455a-q1-msp432-communications-with-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

是否有用于与此 BMS 芯片进行微处理器 UART 通信的"C"代码?

我计划将 MSP432用于主处理器。

MSP432的软件开发使用 Code Composer Studio 完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们在 TMS570 launchpad 上有一个示例 API 和示例函数: www.ti.com/.../toolssoftware

    您必须在 MSP432上设置 UART 外设、但455特定命令将是一个很好的参考。