This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最大支持数据速率?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, SN74AVC16T245, SN74AVC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665309/maximum-supporting-data-rate

主题中讨论的其他器件:SN74LVC16T245、 SN74AVC16T245、 SN74AVC8T245、 SN74LVC8T245

尊敬的 TI 社区:

我们在  其中一个应用中使用 SN74LVC16T245DGGR IC 来缓冲 DAC SPI 接口信号。

在此应用中、SPI 时钟速率为30MHz。

我只是想澄清一下、该 IC 是否支持30MHz 脉冲速率?

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    SN74LVC16T245能够支持高达190MHz 的频率、因此支持30MHz 应该不是问题。
    转换电压要求是什么? 如果转换要求低于3.6V、您也可以考虑使用 SN74AVC16T245。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的快速回复。

    我们使用此 IC 将信号从3.3V 电平缓冲到5V 电平。

    此电压从3.3V 变为5V 是否会导致30MHz 时钟信号下降?

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚

    由于这是3.3 - 5V 转换、因此您无法使用 SN74AVC8T245。
    您可以使用 SN74LVC8T245支持30MHz。