This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:V REF 替换 IC

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431A, LM25085, TL431, TLV431, LMV431, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664228/lmv431-v-ref-replacement-ic

器件型号:LMV431
主题中讨论的其他器件: LM25085TL431TLV431LM321

您好!

对于    添加到 LM25085中的蓝色注释的限流电路、我们将在所附原理图中使用 TL431 (TL431ACDBZR)而不是 LMV431A。 如果可能、您能提供建议吗?

此外、如果使用 TL431、将阴极短接至 Vref 以在此电路中获得1.24v 是否正确、从而获得与 LMV431A 相同的结果(与左侧的 TL431替代电路相同)?

通过替换为 TL431、是否还可以 从该电路 R1、R2、R3和 C1中取出?

提前感谢您、

Barg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bar Greidy、

    我认为这是不可能的、因为 LMV431A 是1.25V 基准器件、而 TL431是2.5V 基准器件。
    无法从 TL431获得1.25V 的稳压电压、因为如果正确偏置、将 REF 引脚与阴极短接将为您提供2.5V 电压。

    为什么要替换 LMV431A?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢你的答复。

    是的、我漏掉了 V、错误地将其称为 TL、而不是 TLV431 (1.24v ref)。。。 原因是、我们希望减少 总 器件数。 至于这一点、我们能否使用 INA…… 而是? 我添加了一个 INA 原理图。

    如我在 INA 中所述、如果可能、您可以建议使用此配置来限制 LM25805电流作为 LMV431和运算放大器的源极电路吗? 或需要更改的任何内容?

    此致、

    Barg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barg、

    反向跟踪位时、您需要 R1进行偏置、否则 lmv431不起作用。 R2/C1似乎用作补偿网络、因此您必须测试系统以查看是否需要它们。

    在用 INA 替换放大器网络方面、这也起作用、但您会失去 lmv431的1.25V 阈值。 相反、这现在在很大程度上取决于相对于 Isen 上的电压+可变二极管压降的 INA 输出。 您可以使用 A lmv431替换二极管、并获得与原始设计相似的结果。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的回复。

    如果使用 lmv431原始设计、您能否建议如何使用哪些组件更改电流限制? 对于这个、它是2.5A 阈值。

    如果使用10mOHM 作为分流电阻器、如何进行相应计算以获得所需的5.5A 限值电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barg、

    该触发器由 LMV431的内部带隙电压基准1.25V 进行设置。 LMV431充当开漏比较 器、因此当 REF 引脚低于1.25V 时、VKA 将与 Isen 上的电压相同。 如果由于 REF 高于1.25V 而触发 REF、则 VKA 将拉低、从而使 Isen 下降。 触发电压基于 LM321放大器的输出。 (Vsense 增量)*(LM321的增益)= LM321的输出电压、然后用于比较。 Delta Vsense =(感测电阻) x (电流限制)。

    当您使用 INA 但移除 LMV431时、您具有 Vcompare 输出电压、但您没有漏极开路比较器功能。 如果您希望节省部件数量、我会说要查看具有内置开漏比较器的电流感应器件。

    -Marcoo

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    记录良好、感谢您的详细回答!

    您能不能建议您在其中一个地方添加故障信号 LED (2V-3V、10mA)或正常工作的 LED?

    此致、

    Barg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barg、

    请查看 LMV431数据表的图28。 它显示了具有高电压和低电压监控器限制的设置。 在您的情况下、您不需要高限值、因此您可以删除其中一个 LMV431、并且也可以使用低限值在需要时触发。 您已经在   前面 消息中的图表中有类似低电平触发器的内容。 因此、如果您添加一个与 LMV431阴极串联的 LED、它应该可以正常工作。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我将查看您的建议、感谢您的帮助。

    Barg