This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:有关获取 Rsens 的公式的查询

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665255/lm5022-inquiry-about-formula-to-obtain-rsens

器件型号:LM5022

你(们)好。

获取 LM5022数据表中所述 Rsens 的公式是否是查找 Rsens 最小值的公式?

我能否在所需的电流限制值内从公式(36)中提高 Rsens 值?

例如、IPK 为4.04A、电感器使用的电流为33uH/6A、处于以下状态。

计算电流为5A 时的 ILIM、Rsens 将约为30.5m Ω。

但是、当使用上面计算的 Rsens 重新计算最大电流时、它将变为16.6A。

(0.5V/30.5m Ω= 16.6A。)

这比我尝试限制电流的5A 大得多。

我在下面提出几个问题。

 1.方程式(36)中的 Rsens 是什么意思?

2. 通过下面的公式查找 Rsens 是否有问题?

     VCS/ILIM = Rsens

  例如)我希望电流限制为5A。   VCS 在数据表中应用0.5V 电压。

     0.5V/5A = 100m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    请参阅 LM5022数据表的8.2.2.9部分。 电流限制电压0.5V 由两部分组成。 一部分是流经 Rsns 的开关电流。 另一个部分是流经内部2K 欧姆、RS1和 RS2电阻器的补偿斜坡电流。 因此、在计算 Rsns 值时、需要同时考虑 Rsns 和斜率补偿电阻器。

    此致。
    Zack