This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:您能不能告诉我微型计算机上 TPS26600#39的开/关控制?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665280/tps2660-could-you-tell-me-about-tps26600-s-on-off-control-from-microcomputer

器件型号:TPS2660

我计划提出 TPS26600、用于开启/关闭24V 线路。

假设开-关信号是从微型计算机输入的。

查看数据表的内部电路、可以看到"/SHDN 引脚"中内置了一个上拉电阻器。

<问题>

当使用不同于微型计算机等电源电压的电压信号执行开-关控制时、是否可以在此器件中正常控制它?

我担心它是否与下面的情况等效。(但我猜是这样。)

·微型计算机输出 L 较小时的灌电流、并且该 IC 的"/" SHDN"不能识别 L

·如果微型计算机输出为 H、电流是否从 VDD 通过此引脚流入微型计算机以导致故障?

等等...

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    是 SHDNb 引脚可由外部微控制器控制以打开/关闭 TPS2660。

    其阈值为0.76V 下降和0.78V 上升。
    SHDNb 通过667K Ω 的内部上拉电阻器被拉至3.15V。 (数据表中的图48)

    如果微控制器的灌电流至少大于10uA、则 SHDNb 电压在最坏情况下将为0.4V (请参阅电气特性表)。
    这将使 SHDNb 小于最坏情况下的下降阈值0.55V。 即0.4V < 0.55V。 因此器件将关断。

    如果微控制器为 H、则流入微控制器的电流受内部上拉电阻器(667k Ω)的限制。

    此致、
    Kari。