This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220

Guru**** 2556320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665394/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220

你(们)好

请查找最小启动电压的附件。

上述规格的意义是什么?  它是否与最小输入电压规格相同?

从 EVM 文档中可以看到启动条件。  我的问题是、即使我将(电阻器网络 R1和 R2)输出配置为5V、在启动条件下、我只能获得1.8V @ 12mA?

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shankara、

    最小启动电压意味着器件从0.7V 开始运行。
    使能后4.2启动意味着输出电压设置为1.8V。 如果您将输出配置为5V、则会得到5V Vo。

    此致、
    Zack