This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm3509:正确使用 LM 3509?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665142/lm3509-proper-use-for-lm-3509

器件型号:LM3509

我正在寻找一种方法来控制各种颜色的 LED 的亮度。   (由于可能存在传感器对频带的敏感性、PWM 不是一个选项)。

我想使用 LM3509作为多个不同 LED 阳极的电流源、并通过模拟多路复用器选择一个阴极以发送回 LM3509主(或子)灌电流。   

我想我应该能够通过向 LM3509发送控制信息来控制电流源(因此控制亮度)...

它可以用这种方式使用吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否正确理解了该问题、但这可能会有所帮助。  LM3509被设计成将升压输出连接到一个针对 LED 灯串的公共(阳极)。  阴极连接到电流阱输入。  升压稳压器调节电流阱的顶部、以确保电流阱不会流入压降。  灌电流调节 LED 电流(与升压转换器分开的控制环路)。  您可以跳过升压功能、只需将 LED 灯串连接到电流阱输入、并通过 I2C 控制其电流。  只需确保电流阱输入电压保持在0.4V 以上即可。

    谢谢

    特拉维斯