This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:乘法器:电流源合规性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662832/ucc2818-multiplier-current-source-compliance

器件型号:UCC2818
主题中讨论的其他器件: UC2854

您好!

乘法器输出的内部电流源的合规性如何? 我们的一位客户有一个 PSIM 模型、该模型将顺从电压显示为 Vcc、但实际上我们相信它会更低。

在基准测试期间、客户必须将乘法器电压保持在2.5V 以下、否则乘法器无法提供计算/所需的电流。

此致、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我将在与设计人员核实后再与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    UCC2818的内部电源来自基准电压。

    因此、该器件的任何模型都应使用7.5V、而不是 VCC。

    乘法器输出提供与误差放大器输出和输入线路电压成比例的电流源。

     稳态输出电压为零。

    这是因为 Mout 直接连接到电流放大器的反相输入、而电流放大器的同相输入连接到接地。

    数据表中有一个用于正确计算 IMOUT 的公式。

    无法设置2.5V 输出

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的详细答复。

    我很困惑的部分是:" 稳态输出电压为零。"

    根据我在数据表中阅读的内容、Mout 引脚将始终提供与电压 EA 输出和 VFF 等因素成比例的直流电流(图3)。 查看典型应用电路(图9)、它看起来是从 Mout 引脚到接地端的唯一直流路径。 当 Mout 电流达到最高时、看起来该电阻器的大小可提供满量程电压。

    阅读以下部分可让我相信 Mout 上的电压将始终处于0V-1.25V 范围内。

    请告诉我在哪里可能会出错、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉造成混淆。
    在闭环 PFC 应用中、乘法器输出馈入电流放大器的反相输入。
    电流放大器的同相输入接地。 这意味着在稳态运行条件下、乘法器输出电压必须为零。
    如果 Mout 摆动到0V 以上,电流放大器的反相特性将趋于关闭 PWM。
    反过来、这将作用于将 Mout 拉低。 这就是稳定控制系统的性质。

    乘法器仍在将电流拉入其输出端的电阻器。(上述公式中的 RMOUT)
    该电阻器的一侧被连接至一个负电压、并且系统运行从乘法器中提供足够的电流来确保 V_Mout = 0V
    上面的等式被用来计算适当的电阻值。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    Imout 似乎合规电压大约为3.2伏、而不是7.5伏、因为无论我做什么、这是我可以在乘法器输出端获得的最大电压。

    为了使系统正常工作、我必须降低一切、以便 Rmout 允许的电压不超过2.5伏。

    在大多数设计中、分流电阻器的大小通常会低于几伏、因为分流器中存在功率损耗、但在我的设计中、我有一个运算放大器缓冲低值分流电阻器、因此我设计了 Rmout 以更高的电压运行 典型值。

    UCC2818与 UC2854系列不同、CEA 具有翻转极性、可实现前沿调制。  在过去使用2854的设计中、我会直接从电流放大器缓冲器驱动电流感应引脚、但对于2818、我必须将 CEA 配置为差分放大器。

    只要我尝试在乘法器输出端获得的电压不超过~2.5伏、一切都正常。

    谢谢、

    Jeff