This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:通过 ISET 引脚和 STAT LED 闪烁问题进行 BQ24171充电使能/禁用控制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664665/bq24171-bq24171-charge-enable-disable-control-by-iset-pin-and-stat-led-flashing-issues

器件型号:BQ24171

你(们)好

我对 使用 STAT 信号启用/禁用 ISET 控制有一个问题。

我们通过  ISET 更改电压测试了电荷禁用/启用低于40mV (禁用)  或大约120mV (启用)。

我认为充电使能/禁用控制是可以的、 但 STAT 引脚 LED 闪烁的时间很短。

这是 BQ24171数据表图2 ISET 的充电使能  

[问题]  

 A)  STAT 信号与 LED 闪烁的时间很短。  

    此设备规格是吗??  

b) 客户希望 在   STAT LED 闪烁的情况下进行充电启用/禁用控制。

      STAT LED 是否可以闪烁时进行充电控制??   

   我们还有其他充电  控制方法吗?

c) 请告诉我们 ISET 充电控制的此 STAT 闪烁原因?  

  例如  

    Starr 充电序列或 TS 温度检查或 去毛刺脉冲时间???  

谢谢、尊重

贾斯珀  ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    这种行为是预期的。 一旦您打开 ISET、STAT 引脚将保持在故障状态、直到它完成针对电池的检测例程。 同时、它将显示电池不存在、直到电池检测完成。

    通过 ISET 启用充电后、您可以通过添加大于1.6秒的去毛刺脉冲延迟来读取 STAT 来解决问题。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven

    非常感谢。

    此问题在日本非常受 BQ24171客户欢迎。
    我每次回答,这是“设备规格”,几乎是客户理解的。
    但是、这是我们的客户对我们提出的非常强烈的请求答案。

    我认为您的答案对他们来说非常明智。

    谢谢、尊重
    贾斯珀(Sugimoto)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀

    没问题、很高兴我能提供帮助。

    此致、
    Steven