This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24700:输入电压=3.3V 时的电流限制精度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665235/tps24700-current-limit-accuracy-at-vin-3-3v

器件型号:TPS24700

大家好、团队成员。

TPS24700的电流限制阈值精度在3.3V 时是否也相同?

精度与电压相关吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    我看到您提出问题的原因、因为 EC 表中未指定该问题(表示为+12v 的规格)。  图7显示了(Vcc 范围+温度)对 典型单元的影响。  感应放大器 CM 操作针对更高的 Vcc 进行了优化、您可以看到+12v 和+18V 基本上是相同的。  但是、2.5V 与12v 相比只额外增加了1%的差异、因此3.3V 时的性能预计也将非常出色。  对于裕度、假设在 Vcc = 3.3V 时、6 Σ 频带内的总范围为13%时、3.3V 时的额外 CL 容差可能高达+3%、而12V 规格则是如此。

    Brian